Tools

Siemens AGSiemens AG

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

No reservations - smartOperate

지멘스는 산업용 가공물의 특별한 요구사항을 충족시키기 위하여 SINUMERIK 840D sl과 828D에 사용되는 터치 패널을 개발하였습니다. 특별한 조작 방법으로 CNC를 편리하게 제어할 수 있습니다.

smartOperate

스마트폰, 테블릿, ATM, 인포 터미널 - 우리가 늘 일상생활에서 터치스크린을 사용하고 있으면서도 특별하다고는 생각하지 못했을 것입니다. 하지만, 터치 패널의 기능은 산업 환경에서 더 많은 가능성을 가집니다. 예를들어, 터치 패널을 통하여 조작을 더 빠르고 쉽게 할 수 있을 뿐만 아니라, 더 많은 조작 옵션 수를 제공합니다. 조작 버튼이 패널에서 제거된 만큼, 더 넓은 스크린을 제공할 수 있습니다. 제어 시스템의 기계적인 요소가 항상 드러나 있는 것과는 반대로, 터치 패널에서는 사용자가 그 상황에서 꼭 필요한 제어 요소들만을 볼 수 있고, 또는 현재 선택된 프로세스 및 대화창만 볼 수 있도록 설정할 수 있습니다.

하지만, 열악한 산업 환경에서 터치 패널을 사용하라면 추가적인 요구사항이 발생하게됩니다. 산업용 패널은 튼튼해야하고, 또한 스크래치에 대한 내구성이 좋아야 합니다. 그리고, 장갑을 낀 상태에서도 조작이 가능해야 합니다. 공장내에서 흔히 발생하는 먼지, 윤활유, 칩이 패널에 영향을 주어 조작 상 문제를 일으켜서는 안됩니다. 마지막으로, 손가락의 움직임을 통한 조작, 예를들어 스크롤링, 회전과 같은 조작으로 다양한 기능을 구현할 수 있어야 합니다.

튼튼한 하드웨어, 멀티 터치

지멘스는 SINUMERIK 840D sl, 828D를 위한 터치 패널을 개발하는 도전을 해왔습니다. 새로운 기술 덕택으로, 터치 패널을 산업용 환경에서 적절하게, 장갑을 낀 상태에서도 사용할 수 있게 되었습니다. 터치 패널의 큰 이점 중 하나는 아주 튼튼하다는 점입니다. SINUMERIK 터치 패널에서는 손의 움직임을 통한 다양한 조작이 가능한 것이 특징입니다. 지멘스 패널은 멀티 터치가 가능하며, 손 끝을 인식할 수 있습니다. 작업자가 프로그램 중에 장비에 기대더라도 조작상에 문제되는 일은 발생하지 않습니다.


쉬운 조작성

터치 패널은 보다 간단한 조작을 위한 이점을 제공합니다. 마우스와 키보드가 별도로 필요하지 않습니다. 스크롤 기능을 통하여 CNC 파라미터나 프로그램을 빠르게 선택할 수 있습니다. 멀티 터치 기능은 보다 빠른 조작을 가능하게 합니다. 2개의 손가락으로 조작할 경우 페이지 단위로 조작이 가능하며, 파트 프로그램 종료, 시작단으로 점프할 수 있는것이 특징입니다.

터치 패널의 가장 큰 장점은 SINUMERIK Operate을 사용할 경우일 것입니다. 시뮬레이션 중에 줌인, 줌아웃, 회전, 공작물 이동과 같은 다양한 동작을 손가락의 움직임 만으로도 가능합니다. 이러한 기능은 작업자에게 프로그래밍 도중 쉽게 에러를 찾을 수 있도록 도와줍니다. 또 다른 기능 중 하나는, SINUMERIK Operate에서 DXF 기능을 사용할 때 발휘됩니다. 터치 패널을 사용하면 도면에서 프로그램 컨투어를 더 쉽고 빠르게 선택, 편집할 수 있습니다. 산업환경에서의 터치 패널 사용은 새로운 기회를 제공합니다. 예를들어, 혁신적인 조작 컨셉의 장을 열어줍니다. 따라서, 터치 패얼로 샵플로우 상에서 더 큰 편리함을 만나보시기 바랍니다.

직관적인 제스처를 통한 조작: smartOperate

SINUMERIK PLC의 터치 조작은 직관적인 조작성을 제공합니다. 탭핑, 스윕핑, 슬라이드 모션은 우리가 이미 스마트 폰에서 친숙하게 사용하고 있는 기능입니다. 멀티 터치를 이용한 쉽고 빠른 조작이 바로 'smartOperate'기능입니다.