TIA Selection Tool

 

Tutorials zu Funktionalität und Bedienung

Projekte zu TIA Portal exportieren

Projekte zu TIA Portal exportieren

In diesem Video-Tutorial zeigen wir Ihnen wie Sie Projekte aus dem
TIA-Selection-Tool ganz einfach in das Engineering Framework
TIA Portal exportieren. Wir zeigen Ihnen aber auch den umgekehrten Weg.



DC 24V Verbrauchersicht

DC 24V Verbrauchersicht

Verbrauchswerte händisch berechnen, Reserven im Hinterkopf behalten, Anforderungen vergleichen und unterschiedliche Konfigurationsalternativen durchrechnen? Das war einmal - mit dem TIA Selection Tool können Sie komfortabel und sicher korrekt ausgelegte SITOP Stromversorgungen zu Ihren Projekten hinzufügen.


Library

Bibliothek

In diesem Videotutorial zeigen wir Ihnen die Funktion "Bibliothek".
Die Bibliothek ist ein personalisierter Katalog in dem Sie Geräte zur Wiederverwendung ablegen können.


Antriebsauslegung

Antriebsauslegung

Geräteauswahl und Antriebsauslegung in einem.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit dem TIA Selection Tool nicht nur Ihre Anlage konfigurieren, sondern auch Ihre Antriebe einfach und sicher auslegen können. Dazu wird die im TIA Selection Tool integrierte Antriebsdimensionierung verwendet.



Antriebe konfigurieren

Antriebsauslegung (über SIZER V3.x Import)

Mit der Schnittstelle zu "SIZER for Siemens Drives" können Sie aus dem TIA Selection Tool zu SIZER wechseln, um Ihre Antriebslösung einschließlich Steuerung und Motion Control zu konfigurieren. Anschließend können Sie die Projektierung in das TIA Selection Tool übernehmen und vervollständigen.



IO-Link

IO-Link

IO-Link im Schaltschrank und in der Feldebene vereinfacht die Integration von Sensoren und Schaltgeräten entscheidend und sorgt für maximale Durchgängigkeit und Effizienz auf den letzten Metern zum Prozess. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem TIA Selection Tool Komponenten intelligent und einfach über das Kommunikationssystem IO-Link an die Steuerungsebene anbinden.


Optionen handling

Optionenhandling

Die Konfigurationssteuerung, bzw. das so genannte Optionenhandling, erlaubt es Ihnen, die Basiskonfiguration Ihres Projekts mit spezifischen Konfigurationsvarianten zu erweitern.
So erstellen Sie mit dem TIA Selection Tool in einem einzigen Projekt im Handumdrehen modulare Konfigurationen.


Tutorial TIA Selection Tool - TST Cloud Zusammenspiel

Zusammenspiel der Desktop- und der Online-Version

In diesem Videotutorial zeigen wir Ihnen wie Sie Ihre Arbeitsabläufe dank des nahtlosen Zusammenspiels der Desktop- und der Online-Version des TIA Selection Tools noch effizienter gestalten können.



AS-Interface

AS-Interface

AS-Interface ist ein offenes, herstellerunabhängiges Bussystem. Über eine ungeschirmte 2-Draht-Leitung werden Aktuatoren und Sensoren mit der Steuerung verbunden – bei gleichzeitiger Übertragung von Daten und Energie. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit dem herstellerneutralen Feldbusstandard im TIA Selection Tool Ihre Feldebene klar strukturieren und an die Automatisierungsebene anbinden können.


SIMATIC ET 200AL

SIMATIC ET 200AL

Nutzen Sie das kompakte IO-System SIMATIC ET 200AL, das den Anschluss von Sensoren und Aktoren unter engsten Platzverhältnissen erlaubt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie unsere dezentrale Peripherie in Schutzart IP65/67 mit dem TIA Selection Tool ganz einfach konfigurieren und in Ihren Automatisierungsverbund einbinden.


TST Cloud

TIA Selection Tool cloud

In diesem Tutorial stellen wir Ihnen die browserbasierte Version des TIA Selection Tools vor: TIA Selection Tool cloud.
Eine Version, die vollkommen ohne Installation auskommt und die vor allem für mobile Endgeräte entwickelt wurde.


Tutorial TIA Selection Tool import from SIMATIC Selection Tool

Anzeige von Preisen

Mit der neuen Funtion "Anmelden an Industry Mall" können im TIA Selection Tool die regionalen Listenpreise angezeigt werden.


Anlagenkonfiguration

Anlagenkonfiguration

Das TIA Selection Tool erleichtert den Aufwand für den Aufbau einer Anlagenkonfiguration beträchtlich: Setzen Sie anhand Ihrer Anforderungen innerhalb weniger Minuten ein passendes Anlagenprojekt auf!



Video Migration

Migration

Der Migrationsassistent im TIA Selection Tool erlaubt mit wenigen Klicks die Konfigurationen der S7-300 oder S7-400 nach S7-1500,
der ET200S oder ET200M nach ET200SP oder ET200MP zu migrieren.



SIRIUS modular system

SIRIUS Systembaukasten - einfache Geräteauswahl mit dem TIA Selection Tool

Das Video zeigt, wie man im TIA Selection Tool mit wenigen Klicks zum richtigen Produkt des SIRIUS Systembaukastens gelangt.
• Filterung anhand aller technischen Merkmale
• Anzeige und Auswahl des jeweils passenden Zubehörs