Automatisierungstechnik

Videos

Durchgängig sicher vom Sensor bis zum Aktor

Die SIRIUS Safety Pordukt-Famlie bietet eine ganzheiltiche vom Sensor über die fehlerisicher Auswerteeinheit bis hin zum Aktor. Das erleichtert die Realisierung von Sicherheitsketten und ermöglicht ein perfektes Zusammenspiel vom Sensor bis zum Aktor. So gelangen Sie schnell und einfach zur sicheren Maschine.


Einfache Geräteauswahl mit SIRIUS 3SK

Durch die Multifunktionalität der Sicherheitsschalteräte SIRIUS 3SK ist das Produktportfolio besonders schlank. Das vereinfacht die Auswahl und spart Zeit und Geld bei der Bestellung.


Realisierung von Sicherheitsanwendungen

Die Realisierung von anspruchsvolleren Sicherheitsanwendungen ist mit den Sicherheitsschaltgeräte SIRIUS 3SK ganz einfach möglich. Denn mit den neuen Geräten kann nun mit Software per Drag and Drop parametriert werden, welcher Sensor auf welchen Aktor wirkt. Das ermöglicht das selektive abschalten von Maschinenbereichen, was wiederum die Anlagenverfügbarkeit erhöht.


Einfache Parametrierung mit SIRIUS 3SK

Sicherheitsschaltgerät SIRIUS 3SK lassen sich auf einfache Weise parametrieren - ganz ohne Programmier-Kenntnisse. Entweder via DIP-Schalter am Gerät oder mit intuitiever PC Software per Drag & Drop. Hierfür stehen zertifizierte Bausteine zur Verfügung. Damit werden ansprucksvollere Sicherheitsanwendungen wie die Verknüpfen von Funktionen oder zeitverzögertes Abschalten zum Kinderspiel.


Sicherheitsschaltgeräte SIRIUS 3SK - Safety is a SIRIUS business

Mit den Sicherheitsschaltgeräten SIRIUS 3SK gelangen Sie schnell und einfach zu einer sicheren Anlage. Und das ohne Programmierkenntnisse. Nun gibt es ein neues Highlight im 3SK-System auf der Hannover Messe 2015: Die Sicherheitsschaltgeräte SIRIUS 3SK2. Erleben Sie wie nun auch anspruchsvollere Sicherheitsanwendungen realisiert.


Fehlersichere Motorstarter im 3SK1-System auf der SPS IPC Drives 2013

Klassische Schalttechnik trifft auf Sicherheitstechnik mit den Motorstartern SIRIUS 3RM1 Failsafe. Das spart Verdrahtung und Platz im Schaltschrank ein. Zusätzlich steigern Sie Ihre Anlagenproduktivität durch integrierten Überlastschutz.


Messe-Video: Sicherheitsschaltgeräte 3SK1

Erleben Sie in folgendem Film, wie flexibel die neuen Sicherheitsschltgeräte sind und wo sich der Einsatz von Sicherheitsschaltgeräten anbietet


Sicherheitsgerichtetes Abschalten

Mit den Sicherheitsschaltgeräten SIRIUS 3SK1 können Sie Sicherheitsanwendungen wie Schutztürüberwachung ganz einfach realisieren. Wie das im einzelnen funktioniert wird hier dargestellt. Im Detail wird die Sicherheitskette mit erfassen, auswerten und reagieren dargestellt.


 

Anlagenübersicht

Erleben Sie wie einfach man mit den neuen Sicherheitsschaltgeräten SIRIUS 3SK1 zu einer sicheren Anlage gelangt, ohne das Abstriche bei der Produktivität gemacht werden müssen. Schützen Sie schnell und einfach Ihre Mitarbeiter mit einfachen Sicherheitsanwendungen wie Schutztürüberwachung und NOT-HALT-Tastern.


 

Anlagenerweiterung

Mit den Sicherheitsschaltgeräten SIRIUS 3SK1 sind Sie flexibel bei der Projektierung, Inbetriebnahme und sogar bei der Erweiterung oder Anpassung von Anlagen. Wie einfach die Erweiterung ist, wenn die Produktivität der Anlage durch ein zweites Förderband gesteigert werden soll, zeigt diese Animation. Die einfache Anpassung ist möglich wegen der Modularität des 3SK1 Systems.


 

Stromversorgung

Mit der Advanced-Gerätereihe der Sicherheitsschaltgeräte sparen Sie die Verdrahtung ein. Die Geräte können einfach auf den Geräteverbinder aufgeklickt werden - und fertig. Dann können alle Geräte über den Geräteverbinder mit Spannung versorgt werden.


 

Signalaustausch

Wie die Sicherheitskette erfassen, auswerten und regieren funktioniert, wird hier dargestellt. Im Detail wird der Signalaustausch über den Geräteverbinder zwischen Eingangserweiterung, Grundgeräte und Ausgangserweiterung gezeigt. Sogar eine zeitverzögerte Abschaltung ist mit den Sicherheitsschaltgeräten möglich.


 

Austauschbare Klemmen

Mit dem innovativen Gehäusekonzept wird die Verdrahtung von Sensoren und Aktoren zum Kinderspiel. Eine defekte Anschlussklemme kann ganz einfach und schnell ausgetauscht werden, ohne das ein neues Gerät gekauft werden muss. Das spart Zeit und Aufwand.


 

Abdeckklappe

Die Verdrahtung der Sensoren und Aktoren ist kinderleicht. Auf den Abdeckklappen sind die einzelnen Klemmen beschriftet. Die Beschriftung ist sehr gut einsehbar, sodass die Verdrahtung schnell erledigt ist. Jedes Gerät ist zusätzlich mit 2D-Code beschriftet. Das erleichtert die Identifizierung und Dokumentation mit Hilfe von einem 2D-Lesegeräten oder einem Smartphone.


 

Schraubanschlusstechnik

Alle Motorstarter SIRIUS 3RM1 und Sicherheitsschaltgeräte SIRIUS 3SK1 sind mit Schraub und Federzuganschluss erhältlich. Der Einführungswinkel von Kable und Schraubendreher wurde optimiert. So kann die Verdrahtung besonders schnell und einfach durchgeführt werden.


 

Werkzeuglose Verdrahtung durch Federzugtechnik

Alle Motorstarter SIRIUS 3RM1 und Sicherheitsschaltgeräte SIRIUS 3SK1 sind mit Schraub- und Federzuganschluss erhältlich. Einfach das Kabel in die Klemme einklicken und fertig. Das ermöglicht eine Verdrahtung ohne Werkzeug.


 

Plombierung

Schützen Sie Ihre Geräteeinstellungen ganz einfach und effektiv vor ungewünschtem Zugriff. Das erhöht Ihre Anlagenverfügbarkeit. Wie das im Detail mit der Plombierabdeckung funktioniert wird hier gezeigt.