Automation Technology

SINEMA Server

用于监视和透明诊断的网络管理软件

说明

网络故障不仅导致设备操作员无法访问现场设备,还常常意味着这些现场设备不再能够相互通信。 在最坏的情况下,这可导致生产停止。

SINEMA Server 软件专门针对工业应用而开发。借此,可以使用标准化的诊断选项例如 SNMP、PROFINET 和 SIMATIC 来分析和监视自动化环境中的网络。 收集的数据将保存到长期归档中,以便根据需要进行评估和显示。 此外,还可将已确定的网络诊断通过 OPC 和 Web 机制无缝集成到 HMI/SCADA 系统(例如,WinCC、PCS 7)中。

SINEMA Server 具备自动拓扑识别、连续网络监控、丰富的诊断功能和报告功能,可以为工业网络提供最大程度的透明性。 网络诊断可轻而易举地集成到 HMI/SCADA 系统中,例如 WinCC 以及第三方系统。

SINEMA Server 还可通过 Web 浏览器将拓扑完全集成到 HMI/SCADA 系统中。可通过集成的 OPC 接口传递警告和错误消息。

详细信息

随SINEMA Server可以映射整個工業網絡 - 例如,從網絡組件到自動化終端。 例如SIMATIC S7-410-5H或SIMATIC S7-1500等控制器和分佈式I / O。SINEMA Server 面向来自其他制造商的以太网设备提供了最大程度的开放性;通过 SNMP 可轻松方便地检测和诊断这些设备。因此,SINEMA Server 可以用于基础设施网络,例如交通运输。

SINEMA Server 具有多种许可范围(50、100、250、500 个节点),可以简单高效地监视各种小型到大型的网络。如果需要使用更多节点,可以通过中央 SINEMA 服务器对任意数量的节点进行监控,例如通过一台 SINEMA 服务器系统统一对各个生产单元进行监控。

优势

  • 通过自动识别组件和拓扑,清晰地呈现网络拓扑结构

  • 通过 SNMP,PROFINET 和 SIMATIC 提供广泛的诊断方式

  • 基于事件的报告系统让网络诊断更为清晰

  • 标准化的网络文档(报告)

  • 用于监控西门子和第三方设备的设备配置文件理念

  • 通过各种标准化协议(例如OPC UA)将数据传输到基于云的系统

  • 对网络参数进行验证

  • 通过 CLI 以跨设备方式集中管理固件和配置


工业网络透明

  • media title1

    Inventory

    在项目间和全厂范围内显示全部组件和端口

  • media title2

    Topology

    即时显示网络中的所有邻居关系

  • media title3

    Monitoring

    全方位分析所有组件的诊断状态

  • media title4

    Diagnostic

    在项目间和全厂范围内显示检出的诊断状态

  • media title5

    Reporting

    事件可追溯, 显示发展情况

  • media title6

    Validation

    可重复地检查和记录相关网络属性

  • media title7

    Propagation

    无缝集成到 HMI/SCADA 系统

  • media title8

    Management

    缩短固件更新/组态变更的时间