RUGGEDCOM Fallbeispiele

Tag für Tag bringen die RUGGEDCOM Produkte unter extremen Bedingungen in rauesten Umgebungen problemlos Höchstleistung. Die folgenden Fallbespiele  liefern einen Überblick über die breite Palette an industriellen Anwendungsmöglichkeiten.

 


georgetown

Problembeseitigung für CNOOC Liaodong

In Bohai Bay befindet sich das größte Offshore-Öl- und -Gasfeld Chinas; hier konnte eine integrierte drahtlose Breitband-Lösung von Siemens dem Betreiber Liaodong bei der Einrichtung einer verlässlichen Datenverbindung zwischen den Produktionsplattformen helfen und Probleme der Offshore-Netzwerkkommunikation beseitigen.


georgetown

SICA: Zuverlässige robuste Kommunikationslösung für die spanische Eisenbahn

RUGGEDCOM-Switches und -Router verbinden Bahnhöfe entlang der neuen Hochgeschwindigkeitszugstrecke AVE zwischen Barcelona und Frankreich.


georgetown

Siemens baut zwei neue fortschrittliche Ethernet-Netzwerke in den mazedonischen Bergen

RUGGEDCOM-basierte Netzwerke von Siemens unterstützen den mazedonischen Leitungsbetreiber und stärken gleichzeitig eine jahrzehntelange Partnerschaft mit dem lokalen Solution Provider.


georgetown

Stets kühl und kontrolliert in der Wüstensonne

Die Herausforderung: Der Systemintegrator Power Economy Middle East benötigte Ethernet-Switches für die Einrichtung einer verlässlichen SCADA-Lösung zur Überwachung und Steuerung neuer Verteilerstationen im anspruchsvollen Wüstenklima.


georgetown

Ein Schienennetzwerk in der Schweiz wird auf ein neues Steuerungssystem aufgerüstet - redundante Steuerung für die Überwachung der Traktionsleistung der Matterhorn-Gotthard-Bahn

Die Büros der Matterhorn-Gotthard-Bahn sind rund um die Uhr über redundante Ethernet-Switches mit den zentralen Servern der Steuerungsanlage in Brig und Glisergrund verbunden.


georgetown

Siemens weist den Weg zum eindrucksvollen Kulturbezirk auf der Insel Saadiyat und hilft damit Elmec

Verlässliche RUGGEDCOM-Produkte von Siemens sind das Herz eines automatisierten Verbindungstunnels zwischen den drei Museen: Louvre Abu Dhabi, das Guggenheim Abu und das National Zayed Museum auf Saadiyat.


georgetown

Windenergie ist mit einem neuen Ethernet-Netzwerk von Siemens zuverlässiger denn je

Alflex Technologies wendet sich für den Aufbau eines Ethernet-Netzwerks für einen niederländische Windpark mit 43 Turbinen an Siemens.


georgetown

Midstate Electric Cooperative: Siemens bringt zuverlässige Netzwerklösung in das Herz von Oregon

Eine RUGGEDCOM Multi-Service-Plattform und serielle Geräteserver ermöglichen die RTU- und IED-Integration von Unterstationen in ein SCADA-Glasfaser-Netzwerk.


georgetown

Katar: Sand, Sonne und ein robustes Netzwerk

Herausforderung: Liefern von Leistung und Zuverlässigkeit für den Betrieb unter extremer Hitze und bei eingeschränktem Platz- und Leistungsangebot an entlegenen, unbesetzten Standorten.


georgetown

Ein WiMAX-Netzwerk von Siemens meistert die rauen Bedingungen der Ostsee und unterstützt Kraftnat Aland

Die WiMAX-Lösung von Siemens stellt ein drahtloses 4G-Breitbandnetz für ein SCADA-Übertragungssystem mit erhöhter Zuverlässigkeit und Kapazität für den künftigen Funktionsausbau zu den Inseln in der Ostsee bereit.


georgetown

Die Metro von Montreal wird robust gemacht

Siemens arbeitet gemeinsam mit einem Systemintegrator an der Modernisierung und Automatisierung des Metrosystems in Montreal; dabei werden vor allem die einzigartigen RUGGEDCOM-Produkte von Siemens eingesetzt.


georgetown

Mit robusten Netzwerklösungen auf der richtigen Spur bei Resologis Rail

Herausforderung: Lieferung einer kompletten, zuverlässigen Lösung, die kompakt genug für kleine Einbauräume ist.


georgetown

CEPALCO: Eine Smart-Grid-Vision wird zum Leben erweckt

Herausforderung: Für die Bewältigung schwieriger geografischer und klimatischer Bedingungen wird ein robustes, sicheres Breitband-Funksystem benötigt, das einfach zu installieren ist.


georgetown

WiMAX ist die Antwort für eine Smart-Grid-Lösung der Davao Light and Power Company auf den Philippinen

Herausforderung: Glasfaser allein ist nicht genug: benötigt werden auch sichere, robuste und effiziente Wireless-Lösungen.


georgetown

Das „Niemandsland“ erhält ein robustes Wireless-Netzwerk von Siemens für die Tri-County Electric Cooperative

RUGGEDCOM WIN-Basisstationen und Teilnehmeranlagen ermöglichen SCADA-Konnektivität für Unterstationen in ländlichen Gegenden und mobile Arbeitskräfte.


georgetown

Xceltra: Ein robustes Datennetzwerk in Saudi-Arabien nimmt die Herausforderung an

Herausforderung: Gefordert waren die Einbindung alter und neuer Schnittstellen, die Erfüllung der IEC-Normen für Unterstationen und die reibungslose Funktion in extremer Hitze.


georgetown

Einer der großen Öl- & Gaskonzerne im Nahen Osten baut ein robustes Netzwerk von Siemens für Petroleum Development Oman auf

Das Netzwerkkonzept und integrierte Lösungen von Siemens ermöglichen die zuverlässige und belastbare Kommunikation zur Überwachung, Steuerung und Kontrolle von Öl- und Gasfeldern.


georgetown

Global Health Care: Der virtuelle Doktor ist immer vor Ort

Die innovative Telemedizin-Anwendung Global Health Care AescuLink in Verbindung mit der neuesten Kommunikationstechnik ermöglicht die sofortige Notfallversorgung von Patienten an entlegenen Orten wie z. B. auf Schiffen, Ölplattformen oder in Windkraftanlagen.


georgetown

Brisa verbindet sich mit RUGGEDCOM

Kommunikationslösung für offene Mautsysteme (ORT).


cuming

Die RUGGEDCOM Netzwerkinfrastruktur und das Professional Services-Team haben dem Cuming County Public Power District (CCPPD) geholfen, seine saisonalen Stromlasten besser zu handhaben und auf diese Weise Service sowie Sicherheit verbessern – und gleichzeitig Kosten sparen.

Herausforderung: Latenzen bei der Datenerfassung von  abgelegenen Umspannwerken zwangen CCPPD, die Balanceregelung der Lasten im Stromnetz  höher zu bemessen, was sich auf Kunden und Kosten auswirkt.


georgetown

Georgetown, Texas: drahtloses RUGGEDCOM WIN-Breitband zur Aufrüstung der betriebskritischen Kommunikatonsinfrastruktur.

Herausforderung: Es sollte ein Lösung gefunden werden, mit der sich mehrere abgelegene Wasseraufbereitungsanlagen (sowie weitere künftige Anwendungen) an das SCADA-Netzwerk anbinden lassen – bei gleichzeitiger Minimierung der Gesamtlatenz.


MAESSA

MAESSA wählt RUGGEDCOM als Teil seiner Standardlösung für Hochspannungsumspannwerke.

Herausforderung: Es sollte ein zuverlässiges Ethernet-Netzwerk für Energieversorger geliefert werden, das mehrere über ein Hochspannungsumspannwerk verteilte Fernwirkeinheiten miteinander verbinden kann.


EPRESA

EPRESA in Spanien wählt RUGGEDCOM für die Entwicklung seines Smart Grid.

Herausforderung: Es sollte ein hochzuverlässiges Backbone-Netzwerk für mehrere Anwendungen geliefert werden – darunter Smart Grid, Smart Metering, Verteilnetzautomatisierung, SCADA, Videoüberwachung, Internetzugang für den Kunden und VoIP.


Peoria

Stadt Peoria, Arizona: hybrides Kommunikationsnetzwerk.

Herausforderung: Anbindung des Kommunikationsnetzwerks von Ampelsteuerungen, Kameras und Wechselverkehrszeichen an das Verkehrsverwaltungszentrum (TCM; Traffic Management Center) der Stadt Peoria.


A&N Electric

A&N Electric mindert mithilfe der Produkte von Siemens die Auswirkungen von Stromausfällen.

Herausforderung: Verbesserung des SAIDI (System Average Interruption Duration Index – Index für durchschnittliche Dauer von Systemstörungen) und Minderung der Gefahr, dass sich Stromausfälle durch Sturm und Fahrzeugkollisionen mit Strommasten in kritischen Einrichtungen wie Krankenhäusern bemerkbar machen.


Tiptonville

Schaltanlage TVA/Tiptonville: UCA in der Schaltanlage für SCADA sowie Schutzrelaisanwendungen integrieren.

Herausforderung: In der Region Nordost-Tennessee sollte das TVA-System durch den Bau einer neuen 161-kV-Übertragungsleitung und der  Schaltanlage  Tiptonville mit zusätzlicher Übertragungskapazität ausgestattet werden.