HFレンジ:RF300トランスポンダー

概要

SIMATIC RF300は、データ伝送速度が最大7.8Kbpsで読み書き可能な市場で最速のRFIDシステムです。高速なため短いサイクル時間で大量のデータを送信する必要がある生産の自動化に最適です。メモリ容量は、最大64キロバイトと十分なサイズです。

適用範囲

非常にコンパクトなトランスポンダーRF340Tは、例えば製造過程の製品を識別するために使用することができます。

小切手サイズのRF360Tは、電子納品書として使用することができます。

高速のRF300システムについてはATEX認定トランスポンダーもあり、RF380Tは直接金属に取り付けることができて、220℃までの周期的温度の耐性があります。


このページの情報はお役に立ちましたか?