진정한 이익 - WorldSkills 인터뷰

독일 WorldSkills  전무 이사, WorldSkills 유럽 회장, WorldSkills International 대표 Hubert Romer와의 인터뷰

"WorldSkills는 경력 향상의 부스터와 같습니다"

WorldSkills Germany의 CEO, WorldSkills Europe의 대표, WorldSkills International 대표 – 만약, 기술 경쟁자 간의 트렌드를 이야기 한다면 바로 Hubert Romer씨가 전문가일 것입니다. CNC4you는 Hubert Romer 씨와 이야기 나눌 시간을 가졌습니다.

CNC4you: Romer 씨, 대회 참여 국가에서 직업 기술 챔피언쉽 대회가 가지는 의미가 다른것 같습니다. 왜 그럴까요?

Hubert Romer:

실제로 참가자의 수, 대표 훈련 시스템 및 국가의 참여도의 차이는 매우 큽니다. 당연히 개별 직업의 수와 질은 각 국가에서 주어진 직업이 얼마나 관련이 있고 널리 퍼져있는지에 따라 좌우됩니다. 하지만, 이러한 차이의 또 다른 주요 이유는 대회가 국가 차원에서 매우 다른 방식으로 조직된다는 점입니다. 예를들어, 스위스와 다른 유럽 국가에서는 상공 회의소와 제휴하여 자금을 조달합니다. 반면 아시아에서는 국가 스포츠로 간주되어 국가가 조직하고 자금을 조달하고 있습니다.

CNC4you: 그렇다면 독일에서는요?

Hubert Romer:

독일, 특히 산업계 내에서 대회에 대한 우리의 세계 경제 상황을 적절히 반영해야만 하는 중요성을 아직 인지하지 못했습니다. WorldSkills Germany는 산업 및 무역 관련 회원 약 70명이 등록된 협회입니다. 지멘스와 같은 회사는 이러한 측면에서 최선을 다하고 있지만 국가 차원에서의 지원이 부족합니다. 이로 인해 우리가 국제적인 규모에서 다소 뒤쳐지고 있는 이유입니다.

CNC4you: 그렇다면, 이러한 상황을 변화시킬 계획이 있으신가요?

Hubert Romer:

우리는 회사와 젊은 연수생들에 대한 인식을 높이고 더 효과적인 방법으로 호소해야 합니다. 따라서 우리는 최근에 전략서를 작성했으며 오스트리아와 스위스의 기술 조직과의 협력도 추진하고 있습니다. 일단 회사와 비지니스 관계가 시작된다는 것은 계속적인 참여를 의미합니다. 저는이 대회를 우리의 이중 훈련 시스템의 장점을 세계에 알리는 플랫폼으로 보고 있습니다. 그리고 이러한 기술 대회가 학교 및 비즈니스와 함께 훈련의 세 번째 기둥이 되기를 바랍니다.

CNC4you: 왜 그렇게 중요한가요?

Hubert Romer:

경쟁 환경에서의 학습은 다릅니다. 우리의 연구에 따르면, 참가자들은 스트레스 저항, 리더십 및 의사 결정 자질을 개발하고, 개인의 특성과 네트워크를 형성합니다. 이것은 기업들이 필사적으로 찾고있는 개인의 역량입니다. 우리는 참여자들의 전문 연구를 모니터링합니다. 이는 WorldSkills을 통하여 다른 나라로 부터 배워 경력이 향상되는 것을 보여줄 수 있습니다.

CNC4you: 그렇다면 예시들어 설명해주세요.

Hubert Romer:

네. 잘 알려진 예가 일본톱입니다. 오늘날 많은 유럽 기업을 포함하여 유럽의 표준 도구가 되었습니다. 그러나 스킬 대회에서 아시아 참가자의 영향이 부분적으로 작용하였습니다. 현재 우리는 CAD / CNC 영역에서 팀 경쟁을 시작하고 디지털화 분야에서 경쟁을 벌이고 있습니다. 그리고 이는 다른 나라의 선례를 만들 것이라고 확신합니다.

CNC4you: 훈련생을 대회에 파견하는 회사의 장점은 무엇이라고 생각하십니까?

Hubert Romer:

이점은 많습니다. 직업과 지역의 회사에 대한 광고 효과가 큽니다. 독일에서는 숙련된 근로자가 부족한 기업이 많기 때문에 젊은 직원을 유치하는데 도움이 되고 교육 기관으로서 좋은 명성을 얻으면 비즈니스와 연결되기 쉽습니다. 이러한 효과들을 실질적으로 얻을 수 있습니다.

CNC4you: 그러나 경쟁을 통해 알려지게 되면 훌륭한 인재를 잃을 까봐 두려워 하는 중소기업이 생길 것입니다. 이것에 대해 어떻게 생각하십니까?

Hubert Romer:

참여 기업의 경험은 그렇지 않다는 것을 보여줍니다. 대회는 훈련생의 헌신을 높입니다. 젊은 숙련공은 대회 준비 및 참여에 있어 많은 경험을 쌓을 수 있으며 이는 회사로 돌아갈 때 진정한 자산이됩니다.

CNC4you: Hubert 씨는 몇 년간 이 대회에 참여하셨나요? 어디에서 에너지를 받으십니까?

Hubert Romer:

국제적인 수준에서의 대회는 진정 국가를 대표합니다. 가장 기억에 남는 추억 중 하나는 WorldSkills 대회 및 훈련 중에 이스라엘과 팔레스타인 사람들이 다양한 기술 그룹에서 함께 일하는 것을 지켜 보았습니다. 저는 대회에서 참여자 모두가 강한 정신력으로 스스로 발전해 나가는 것을 보았기 때문에 제 자신의 아이디어에 대해서는 100% 뒤쳐저 있다고 생각합니다. 대회는 훈련생에게 최고를 가져다 줍니다. 많은 성인들이 믿고 싶어하는 것 이상으로 가져다 준다고 믿습니다.