Immer ganz spezifisch. Aber immer ein Zeichen des Erfolgs

Über Kompetenz lassen sich ganze Bücher schreiben. Viel beeindruckender als theoretische, wissenschaftlich fundierte Abhandlungen sind aber in jedem Fall Erfahrungsberichte aus der Praxis. Aus diesem Grund wollen wir Ihnen an dieser Stelle einen kleinen Einblick geben – in echte Aufgabenstellungen unserer Kunden, die unsere Partner erfolgreich erfüllt haben. Überzeugen Sie sich davon, dass auch Sie Ihre spezifischen Ziele mit dem richtigen Siemens Partner erreichen. Sicher. Und sicher erfolgreich.

1_Evias_Siat_Braun_177x133px.jpg

Abfälle sinnvoll nutzen

Optimale Vorplanung sichert reibungslosen Projektablauf: Große Mengen an Abfällen können im Sägewerk Siat Braun, Frankreich, nun zu Heizzwecken genutzt werden. Bei der Umsetzung dieses Projekts setzte das Unternehmen auf SIMATIC PCS 7 und den Siemens Solution Partner Evias GmbH.


2_GAT_Kraftwerk_177x133.jpg

Migration in kürzester Zeit

Umstellung von Gasverdichtern in nur 2 Wochen: Die Umstellung von SIMATIC S5-95U auf SIMATIC S7-1500 gelang in einem Neubrandenburger Kraftwerk mithilfe der Gesellschaft für Automatisierungstechnik mbH, Solution Partner von Siemens, sowie des TIA Portals in einem besonders engen Zeitfenster.


3_CTE_Siegfried Ltd_177x133.jpg

60 % mehr Produktivität

Erfolgreiche Modernisierung einer Hydrieranlage in engem Terminrahmen: Die Schweizer Siegfried Ltd setzte bei ihrem Modernisierungsprojekt auf den Solution Partner CTE ControlTech Engineering AG. Das Ergebnis: mehr Produktivität und verbesserte Reproduzierbarkeit – unter Einhaltung der GMP-Anforderungen.


4-WITO-Sauter_177x133.jpg

Programmierung in 5 Minuten statt einem Tag

Deutliche Steigerung der Produktivität durch Reduzierung der Stillstandzeiten: Nach dem Totalschaden einer Stanzpresse entschied sich die Louis Sauter AG für eine Revision, mit Hilfe des Solution Partners Wito Automation AG. Das Ergebnis: höhere Positionierungsgenauigkeit – bei deutlich schnellerer Programmierung.


5-DAA_Retrofit_177x133.jpg

Fitness im Alter

Retrofit einer Anlage aus den 80ern: Um seine in die Jahre gekommene Streck-Biege-Richtanlage zu modernisieren, setzte ein namhafter Kupferblech-Hersteller aus den USA auf den Solution Partner DAA Delta Technik GmbH. Die Anlage sollte über Weihnachten komplett umgerüstet werden. Und das wurde sie auch.


6_HF_Haldersleben_177x133.jpg

53 Abwasserpumpen auf 217 km² im Blick

Transparenz und Datensicherheit ohne durchgängiges Telefonnetz: Für die Modernisierung seiner Kläranlage beauftragte der Abwasserverband Haldensleben, Deutschland, die H&F Industry Data GmbH. Der Solution Partner realisierte unter Nutzung des GSM-/GPRS-Netzes eine Lösung, die neue Maßstäbe setzt.


7_orbita-Ingenieria_177x133.jpg

Ein guter Ruf rund ums Abwasser

Erfolgreiche Modernisierung einer spanischen Abwasseranlage: Orbita Ingeniería, ein spanischer Siemens Solution Partner, hat sich auf die Realisierung von Projekten im Bereich der Industrieautomatisierung, Elektro- und Maschinentechnik sowie IT und Telekommunikation spezialisiert – und genießt dank seiner Expertise in vielen Branchen einen hervorragenden Ruf.


8_ESA_Pilot_S7-1500_177x133.jpg

Als Erster mit der Technik der Zukunft arbeiten

ESA Elektro Automation startete ein Pilotprojekt mit der SIMATIC S7-1500 – bereits während Siemens die neue Baureihe vorstellte. Der langjährige Solution Partner aus Österreich hatte als erste Firma die Gelegenheit, die neueste Gerätegeneration des Weltmarktführers zu nutzen – zum Vorteil seiner Kunden, die ebenfalls von der enormen Leistungsfähigkeit des Systems profitierten.