Tools

AutomatisierungstechnikAutomatisierungstechnik

Demosoftware, Upgrades/Updates, Treiber

Beschreibung

LOGO!Soft Comfort V6.1

Es wird empfohlen, die Vollversion der Software LOGO! Soft Comfort über Upgrades/Updates immer auf dem neuesten Stand zu halten. Eine aktuelle Software wird dafür benötigt mit den neuesten Geräten kommunizieren zu können.

Mit einem Update wird das Aktualisieren der Software innerhalb der gleichen Hauptversion bezeichnet, z.B. von V6.0.17 auf V6.1.12 (Service Pack). Sie haben alternativ die Möglichkeit, das Upgrade/Update direkt über LOGO! Soft Comfort zu laden.

Mit einem Upgrade wird das Aktualisieren der Software auf eine höhere Version bezeichnet z.B. V4 auf V7. Ein Upgrade kann sowohl kostenlos über das Internet heruntergeladen, als auch käuflich in Form einer CD erworben werden.
Voraussetzung: Sie müssen eine Originalversion von LOGO! Soft Comfort besitzen.

Demosoftware

Mit einer Demoversion können Sie auf einfache Art LOGO! Soft Comfort kennenlernen und testen.
Sie können Schaltprogramme für alle LOGO! Geräte am PC erstellen, simulieren, archivieren und ausdrucken.
Einschränkung: Sie können das Schaltprogramm nicht in LOGO! übertragen oder online mit der LOGO! kommunizieren. Dies geht nur mit der Vollversion der Software.
Mit der Demoversion erstellte Programme lassen sich mit der Vollversion in die LOGO! übertragen.
Eine ideale Ergänzung zur Einarbeitung in die LOGO! Programmierung bietet das ebenfalls kostenlose WBT.

Wie bestimme ich die SHA-256-Prüfsumme einer Datei?

Download der Demoversion von LOGO! Soft Comfort V8

Plattform

beinhaltet Java VM

ohne Java VM

Windows® 64 Bit

Download Demo (132 MB)

-

Windows® 32 Bit

Download Demo (139 MB)

-

Mac OS X

-

Download Demo (87,7 MB)

Linux 64 Bit

Download Demo (146 MB)

-

Linux 32 Bit

Download Demo (148 MB)

-


Upgrades

Upgrade von LOGO! Soft Comfort: V1.0 / V2.0 / V3.x / V4.0 / V5.0 / V6.x / V7.0 auf V8.1.1 (SP1)

Plattform

beinhaltet Java VM

ohne Java VM

Windows® 64 Bit

Download (135 MB)

-

Windows® 32 Bit

Download (141 MB)

-

Mac OS X

-

Download (89 MB)

Linux 64 Bit

Download (149 MB)

-

Linux 32 Bit

Download (150 MB)

-



Sprachen

LOGO! Soft Comfort V8. 0 (Sprachen)

LOGO! Soft Comfort V7.x (Sprachen)

Update LOGO! Soft Comfort V6.x (Sprachen)

Für die Installation der Sprachfiles oder des Service Pack nutzen Sie bitte das "Update center" innerhalb des Hilfemenüs der LOGO! Soft Comfort.

Tools

LOGO! Access Tool V1.0 (SP1)

Microsoft Excel Add-In to read an archive data from LOGO! 8 in RUN mode

Download (1.96MB)



Drivers

Treiber für das LOGO! USB PC Kabel

Treiber für das LOGO! USB PC Kabel (Windows, Mac, Linux )

Download (7.00 MB)



Windows® Installations Hinweise

Windows Logo

Instructions

Nach dem Download starten sie: setup.exe

  • Unterstützte Betriebssysteme: 32/64-Bit, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Hinweis

Sie brauchen keine weitere Software zu installieren.
Eine virtuelle "Java machine VM" ist im Download enthalten.

Mac OS X Installations Hinweise

Mac OS X Logo

Nach dem Download starten sie: setup.exe

Hinweis

  • Benötigt Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X Lion, Mac OS X Mountain Lion, Mac OS X Maveriks

  • Stellen Sie sicher, dass Sie Java 1.5 oder höher installiert haben. Sie finden den Download für Java auf Oracle´s site.

  • Der gepackte Java Installer sollte durch den Stuffit Expander erkannt und nach dem download automatisch entpackt werden. Sie können auch händisch entpacken, mit Hilfe StuffIt Expander 6.0 oder höher.

  • Sollten Sie Probleme haben den Installer zu starten, stellen Sie bitte sicher, dass der Installer mit Hilfe des Stuffit Expander entpackt wurde.
    Wenn Sie weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich bitte an den Technischen Support.



Linux Installations Hinweise

Linux Logo

  • Unterstützt 32/64-Bit, Suse Linux 11.3 SP3, Kernel 3.0.76

  • Öffnen Sie nach dem Download eine shell, gehen Sie mit cd das Directory in das Sie den Installer heruntergeladen haben

  • Am prompt tippen Sie bitte: sh ./Setup.bin

Hinweis

Eine "Java virtual machine VM" ist im Umfang des Download enthalten.
Die VM wird automatisch gestartet wenn das shell script läuft.


StuffIt Expander is a registered trademark of mysmithmicro
Mac OS X is a registered trademark of Apple Computer, Inc.
Solaris and Java are trademarks of Sun Microsystems, Inc.
Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation.
All other marks are properties of their respective owners.