SITOP PSU8600

集成电源是未来发展的必然趋势。或者,今天已经成为现实。

三个全新的基础设备,两个全新的缓冲模块,多种全新功能,创新型 SITOP PSU8600 电源系统将在工厂和机械供电领域开创全新的里程碑。

顶级的集成

SITOP PSU8600 是首款能够完全集成于全集成自动化 (TIA) 的电源系统。此电源系统不仅能够在 TIA Portal 中特别方便地进行工程组态,还能提供大量的运行评估和诊断数据以及能源管理功能。不仅如此,SITOP PSU8600 还可以通过集成的 PROFINET 通信以最佳方式集成到现有的自动化网络中。

顶级的效率

由于系统采用小巧的模块化设计,SITOP PSU8600 可以适当进行调整,满足各种广泛需求,并且可以根据需要灵活地进行扩展。至于节能表现,经实践检验,该系统的效率非常高。例如,通过支持 PROFIenergy 或者通过集成到能源管理系统中,能够实现非常高的效率。

顶级的可靠性

可靠性方面:在短期负载时提供 50% 的额外电量,全面的监视和诊断功能,每路输出均集成过载监视功能,还可缓冲短期断电(最长 20 秒),这些仅是 SITOP 20 可以提供的部分特色功能。