SNMP OPC 服务器

 

SNMP OPC 服务器软件可以对任意一个 SNMP 设备进行诊断和参数设置。 OPC 服务器使用 SNMP 协议与这些设备进行数据交换。 所有信息均可集成在兼容 OPC 的系统之中,例如 WinCC 的 HMI 系统。因此可在 HMI 系统中进行综合过程诊断与网络诊断。

当前版本和软件更新始终在 Industry Mall 中可用。

详细信息

  • 以 6 种语言进行组态
    德语、英语、法语、意大利语、西班牙语、中文

  • 集成于 STEP7 中
    OPC 服务器的组态功能集成于 STEP7 硬件配置之中。可以直接从 STEP7 项目中接收已组态好的 S7 组件。除了 STEP7 之外,也可以使用 NCM PC(SIMATIC NET CD 的组成部分)进行组态。

  • 通过“Autodiscovery,自动搜索”快速进行联机组态
    V5.3+SP3 以上版本的 Step7 可通过 IP 地址和/或者通过 SNMP 协议(SNMP V1)识别出任意一个以太网设备并将其纳入组态之中。此外,SIMATIC NET SNMP OPC 服务器也可通过 DCP 协议来识别 PROFINET 设备。

  • 协议与接口
    可通过 OPC 接口提供任意一个 SNMP 设备 (SNMP V1) 的数据。以下具有 SNMP 性能的西门子产品均已通过详尽的测试:
    SCALANCE X、W、OSM、ESM
    带 SIMATIC NET CP 的 WinAC/LC
    SIMATIC S7 300/400 CP 和 CPU
    PROFINET 设备,如 ET200 S

  • OPC 服务器
    OPC 服务器的组态功能集成于 STEP7 硬件配置之中。可以直接从 STEP7 项目中接收已组态好的 S7 组件。除了 STEP7 之外,也可以使用 NCM PC(SIMATIC NET CD 的组成部分)进行组态。

  • OPC 接口(服务器客户端)
    OPC DA
    OPC A&E
    OPC XML-DA

  • 不受操作系统限制的客户端
    可以连接非 Windows 操作系统的 OPC 客户端

  • 可穿透防火墙
    也能通过 Internet 进行数据交换

  • 支持 HMI 和过程控制系统
    SIMATIC HMI 系统
    - WinCC(V5.x 以上版本)
    - WinCC Flexible
    - Protool Pro RT

  • SIMATIC PCS7 过程控制系统
    使用 PCS7 应用程序(V6.0 + SP3 及更高版本)时,可以使用 SNMP Mapper(STEP 7 的组件)在 WinCC 中自动生成 SNMP 变量和消息文本。

  • SIMATIC Asset Management(资产管理系统)
    SIMATIC 可在一个图形面板中以相关组件的不同视图来显示所使用的硬件组件 (Assets) 的维护状态和诊断状态。可通过 SNMP OPC 服务器来提供 PC 和以太网网络组件的信息。 (PCS 7 维护)

  • SIMATIC Maintenance Station(维护站)
    维护站可对包括网络在内的整个设备自动化技术维护信息进行可视化管理。可通过 SNMP OPC 服务器来提供 PC 和以太网网络组件的信息。 (SIMATIC 维护)

  • 任意一个外部 HMI 系统均可配有用于以下功能的 OPC 客户端
    - 数据访问 (OPC DA)
    - 警报和事件 (OPC A&E)
    - XML 数据访问 (OPC XML-DA)

  • 操作系统
    组态和 Runtime Software:Microsoft NT、2000、XP 和 2003 服务器

  • 应用举例
    您可以在工业在线支持网站上找到 SNMP OPC 服务器的一系列应用示例。