SINEMA Server

让您的网络透明化

网络监视和透明诊断

网络故障不仅导致设备操作员无法访问现场设备,还常常意味着这些现场设备不再能够相互通信。 在最坏的情况下,这可导致生产停止。

SINEMA Server 软件专门针对工业应用而开发。借此,可以使用标准化的诊断选项例如 SNMP、PROFINET 和 SIMATIC 来分析和监视自动化环境中的网络。 收集的数据将保存到长期归档中,以便根据需要进行评估和显示。 此外,还可将已确定的网络诊断通过 OPC 和 Web 机制无缝集成到 HMI/SCADA 系统(例如,WinCC、PCS7)中。

SINEMA Server 具备自动拓扑识别、连续网络监控、丰富的诊断功能和报告功能,可以为工业网络提供最大程度的透明性。 网络诊断可轻而易举地集成到 HMI/SCADA 系统中,例如 WinCC 以及第三方系统。

SINEMA Server 还可通过 Web 浏览器将拓扑完全集成到 HMI/SCADA 系统中。可通过集成的 OPC 接口传递警告和错误消息。


工业网络透明
  • 在项目间和全厂范围内显示全部组件和端口

  • 即时显示网络中的所有邻居关系

  • 全方位分析所有组件的诊断状态

  • 在项目间和全厂范围内显示检出的诊断状态

  • 事件可追溯
    显示发展情况

  • 可重复地检查和记录相关网络属性

  • 无缝集成到 HMI/SCADA 系统

  • 缩短固件更新/组态变更的时间


集成获保障

随着 PROFINET 和以太网设备的不断增多,Siemens 通过 SINEMA Server 提供了一个集成的网络管理系统,覆盖范围从自动化系统网络组件乃至包括驱动技术以及电源在内的机器级设备到办公网络的连接。SINEMA Server 面向来自其他制造商的以太网设备提供了最大程度的开放性;通过 SNMP 可轻松方便地检测和诊断这些设备。因此,SINEMA Server 可以用于基础设施网络,例如交通运输。


SINEMA Server 具有多种许可范围(50、100、250、500 个节点),可以简单高效地监视各种小型到大型的网络。 如果需要更多节点,则任意数量的节点都可通过一台中央 SINEMA Server 进行监视,例如,各个生产单元可由一个 SINEMA Server 站集中监视。


主要特性

  • 直观的操作

  • 自动设备检测和网络拓扑生成

  • SCALANCE X、W 和 M 的集中固件管理

  • 通道选择性 PROFINET 诊断

  • SNMP、PROFINET 和 SIMATIC 诊断的组合

  • 根据事件生成报警

  • 全面的网络报告

  • 集成到 HMI/SCADA 系统中

  • 用户特定的拓扑显示

  • 自定义显示

  • 通过 Web 浏览器进行诊断

  • 可调整的设备规约

  • 具有最多 50,000 个网络节点的可调整组态限制