Automation Technology

面向所有网络的 SCALANCE TAP104

轻松导出数据

说明

所有数据(最大 10/100 Mbit/s)– 包括故障数据 – 在 SCALANCE TAP104 的帮助下,可以从两个传送方向输出,用于在基于以太网的网络中进行深入分析。这使得网络诊断更为方便,因为使用 SCALANCE TAP104 时,网络中的通信并会不受影响。

您可以使用装有配套软件的 BUS ANALYZER AGENT 对导出数据进行更深入的分析。BUS ANALYZER AGENT 可将由 SCALANCE TAP104 导出的数据收集在一起,甚至包括以往导出的数据。




优点

  • 2x RJ45 个端口用于电报输出(最大 10/100 Mbit/s),且不影响在网络中的通信

  • 即使 TAP 断电,网络依然可以无故障运行

  • 可在全球范围内的市场/行业中使用,轻松应对各类以太网系统

  • 也可在 2 区的危险区域中使用