冗余网络接入 – RNA

通过冗余网络结构可以提高网络可用性。但是当因为连接中断而切换至另一个网络路径时,多数情况下数据传输需要短时间的延迟。

凭借西门子工业集团面向硬件和软件推出的冗余网络访问 (RNA) 技术,可避免消息帧延迟,该技术同时支持 PRP(Parallel Redundancy Protocol,并行冗余协议)和 HSR(High-availability Seamless Redundancy Protocol,高可用性无缝冗余协议):



PRP 冗余协议

通过两个独立的网络和利用符合 IEC 62439-3 标准的 PRP 方法,可构建网络结构,以确保两个网络中的一个出现故障时仍始终传输两个报文中的其中一个。 因此,即便出现故障时也始终能够在不延迟的条件下传输报文。

使用 PRP 方法的 无扰动冗余通信

PRP 冗余方法既可用于具有最高可用性要求的生产与过程自动化应用中,也可用于中压和高压开关设备等的配电分站应用中。



Seamless redundant communication with the PRP method


HSR 冗余协议

在环形网络结构中,需要高可用性的设备无扰动数据传送(例如,过程自动化)使用 HSR 方法(符合 IEC 62439-3 的高可用性无缝冗余协议)实现。具有 HSR 功能的 SCALANCE X204RNA 设备还可用于从 HSR 到 PRP 网络结构的单一和冗余转换。




高可用性

因此,可确保没有任何延迟的帧传送,即使是在出现故障,甚至处于容易出现强干扰的环境中时也是如此。这使得大多数其他方法所需的通信路径学习(重新组态时间)变得不必要。


提供利用并行冗余协议的 RNA 网络解决方案

  • 通过独立网络结构并行传输数据,借此大大提高设备的可用性

  • 重组两个网络结构中的其中一个时报文无延迟

  • 可将网络结构构建成线形、树形、星形和环形,因此具有极高的网络构建灵活性

  • 无需强制组态,调试快速


Seamless redundant communication with the HSR method