SINETPLAN

Siemens Network Planner

Siemens Network Planner supporta il programma di pianificazione di impianti di automazione sulla base di PROFINET e facilita la pianificazione professionale e lungimirante di un impianto. In tal senso il software affianca l'utente nella pianificazione e configurazione di reti PROFINET, in particolar modo quando oltre alla comunicazione RT e IRT si aggiunge anche la cosiddetta comunicazione Non-Real-Time come p.es. i dati TCP/IP.


Il tool calcola e simula il carico di rete in una rete PROFINET e mostra i punti critici in cui il carico di rete è troppo elevato. Inoltre simula la causa del carico di rete dei dati in tempo reale (comunicazione Real-Time tra IO-Controller e IO Device) nonché della comunicazione Non-Real-Time p.es. i nodi Ethernet standard.

In tal modo si ottiene prima dell'installazione e della messa in servizio una panoramica e una trasparenza del carico della rete programmata. Se il Siemens Network Planner visualizza segmenti di rete critici è possibile modificare senza grandi oneri la programmazione e riavviare la simulazione.

In questo modo è possibile ottimizzare la rete programmata, sfruttare al meglio le risorse di rete o considerare le riserve evitando così che non si verifichino problemi nella messa in servizio e tantomeno nel funzionamento produttivo. Ciò consente di aumentare la disponibilità produttiva e di migliorare la sicurezza del funzionamento.

  • Progettazione e simulazione di rete supportata da tool già in fase di pianificazione

  • Ottimizzazione della progettazione di risorse di rete disponibili

  • Come evitare downtime a causa di guasti di rete e aumento della disponibilità produttiva

  • Come assicurare la sicurezza di funzionamento mediante l'impiego di Traffic Shapern

  • Ottimizzazione dei costi: "Vera soluzione ad 1 cavo"

  • Trasparenza rispetto al carico di rete sia per i dati I/O che per NRT-Traffic fino a livello di porta

 


Calcolo e simulazione del carico di rete



Vista della topologia SINETPLAN



I vantaggi in sintesi

  • Ottimizzazione di rete con calcolo del carico di rete granulare per ogni porta

  • Aumento della disponibilità produttiva con Onlinescan e verifica di impianti presenti

  • Trasparenza prima della messa in servizio tramite importazione e simulazione di progetti STEP7 disponibili